Auburn Hills, Michigan (11. April 2017) – DESTACO, der branchenführende Anbieter von Hochleistungslösungen in den Bereichen Automation, Spanntechnik und Containment, freut sich, die Einführung seiner neuen Familie von Rundschalttischen der GTB Serie mit Servopositionierung ankündigen zu können.
Die Rundschalttische der GTB Serie mit Servopositionierung gehören zu den ersten Produkten, die von DESTACO im Rahmen einer technischen Partnerschaft mit Techno Dynamics, Inc. (TDI), einem in Japan ansässigen Unternehmen und branchenführenden Entwickler von Automatisierungslösungen, auf den Markt gebracht werden.
„DESTACO kann auf eine 100-jährige Firmengeschichte zurückblicken und eine außergewöhnliche Erfolgsbilanz in der Entwicklung hochtechnischer Lösungen vorweisen, dank derer unsere Kunden rund um die Welt eine bisher unerreichte Präzision und Produktivität erzielen“, so Byron J. Paul, President, DESTACO. „Die Rundschalttische der GTB Serie erweitern unsere Technologiebasis und stärken die Position unserer Lösungen auf dem Markt. So stehen unseren Kunden nun eine ganze Reihe von Optionen offen – von herkömmlichen, bewährten mechanischen Rundschalttischen mit festgelegten Funktionen bis hin zu vollständig flexiblen Rundschalttischen mit Servoantrieb für den Einsatz in wechselnden Arbeitsumgebungen und Anwendungsbereichen.“
Die GTB Serie bietet ein Rollenschrittschaltgetriebe und stellt eine lebensdauergeschmierte Lösung dar, die für hohe Nenndrehmomente entworfen und konstruiert wurde. Dank ihrer hohen Geschwindigkeit und großen Bewegungsflexibilität erfüllt sie zudem die hohen TraglastAnforderungen zahlreicher allgemeiner industrieller Rundschalttisch-Anwendungen. Die GTB Serie umfasst vier Modelle – GTB40, GTB63, GTB80 und GTB100 – und ist im Vergleich zu Modellen der Konkurrenz um 34 % niedriger in der Bauhöhe und um 64 % leichter. Dabei bietet sie 1,4 Mal so hohe Nenndrehmomente. Dank der lebensdauergeschmierten Konstruktion entfällt jegliche Wartung.
„Die neuen Rundschalttische der GTB Serie bieten dank neuester Designtechnologien ein sehr hohes Drehmoment, das mit sehr viel größeren Einheiten vergleichbar ist, sind dabei jedoch sehr viel kompakter gebaut“, so Matt Girand, DESTACOs Vice President of Research, Development and Engineering. „Weiterhin können die Einheiten sowohl vertikal als auch horizontal ausgerichtet werden – ein sehr großer Vorteil, da der Kunde so weder seine Anwendung anpassen noch eine andere Einheit erwerben muss.“
Außer der flexiblen Ausrichtung bieten zudem alle Modelle die Möglichkeit, mit einer Vielzahl handelsüblicher Servomotoren angetrieben zu werden, und gewährleisten so eine optimale Bewegungsflexibilität und Leistung. Auch verfügen alle Ausführungen über eine direkte Motorkupplung für einen nachschwingfreien Betrieb, der bei hochpräzisen RundschalttischAnwendungen unerlässlich ist. Für Anwendungen, die ein höheres Nenndrehmoment erfordern, ist optional ist ein Untersetzungsgetriebe verfügbar.
Weitere Informationen über DESTACOs neue Rundschalttische der GTB Serie mit Servopositionierung finden Sie unter destaco.com.
Über DESTACO
DESTACO, ein Unternehmen der Dover Corporation, ist ein globaler Marktführer in der Konstruktion und Fertigung von Hochleistungslösungen in den Bereichen Automation, Spanntechnik und Remote Handling. Das Unternehmen bietet Lösungen für Kunden aus diversen Branchen, z.B. Automobilindustrie, Life Sciences, Konsumgüter, Verpackung, Luftfahrt- und Nuklearindustrie.
DESTACO kann auf über 100 Jahre Erfahrung zurückblicken und bietet ein umfassendes Portfolio von Produkten für die Entwicklung präziser Bewegungs-, Platzierungs- und Steuerlösungen, mit denen Hersteller weltweit ihre Produktivität und Präzision optimieren können. Zur Produktfamilie von DESTACO zählen branchenführende Marken wie DESTACO Hand- und Kraftspanner, Schrittschaltgetriebe von CAMCO™ und Ferguson™, Robohand™ Greifer sowie Manipulatoren und Transferanschlüsse von CRL™.
Der Hauptsitz von DESTACO liegt in Auburn Hills, Michigan, USA, und das Unternehmen ist mit etwa 800 Mitarbeitern an 13 Standorten global tätig.
Die Dover Corporation ist ein diversifiziertes, produzierendes Unternehmen mit einem Jahresumsatz von 7 Mrd. USD. Sein Hauptaugenmerk legt das Unternehmen auf innovative Ausrüstung und Komponenten, Spezialsysteme und Support-Dienstleistungen in vier Kerngeschäftsfeldern: Energietechnik, technische Systemlösungen, Flüssigkeitstechnik sowie Kältemittel- und Lebensmitteltechnik. Dover ist in Downers Grove, Illinois, USA, angesiedelt und wird an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickerkürzel „DOV“ gehandelt. Weitere Informationen finden Sie unter destaco.com und dovercorporation.com.