destacofullWidthHeight

Schrittschaltgetriebe – Positioniergenauigkeit vs. Wiederholgenauigkeit

Die „Taktung“ eines automatisierten Fertigungssystems wird definiert als „das Starten und Stoppen eines Geräts in genauen Intervallen an genauen Positionen“. Demnach ist Präzision wichtig für eine optimale Taktung. Allerdings kann man unter „Präzision“ sowohl Positioniergenauigkeit als auch Wiederholgenauigkeit verstehen. Und im Zusammenhang mit einem Automatisierungssystem sind das zwei völlig verschiedene Dinge.

Die Positioniergenauigkeit misst, wie exakt sich das Schrittschaltgetriebe in der theoretischen Sollposition befindet, während es sich von einer Station zur nächsten bewegt. Diesen Genauigkeitsgrad gibt DESTACO für alle seine Schrittschaltgetriebe als maximale Fehlerspanne zwischen zwei aufeinanderfolgenden Stationen an. Die Wiederholgenauigkeit eines Automatisierungsprozesses gibt dagegen an, wie exakt das Schrittschaltgetriebe die Werkzeugstation nach allen Taktstationen in die Ausgangsposition zurückbewegt – und zwar im Vergleich zur theoretischen Sollposition. In diesem Fall muss der Betreiber auf kleine Ungenauigkeiten achten, die im Uhrzeigersinn oder dagegen auftreten können, während die Schaltkurve den Prozess durchläuft.

mechanical_index_drives

ZU BERÜCKSICHTIGENDE BETRIEBSVARIABLEN

Wenn man die Positionier- und Wiederholgenauigkeit eines getakteten Systems definiert, muss man unterschiedliche Betriebsparameter beachten. Zwei davon lauten:

  • Tragfähigkeit des Systems

  • Momentenbelastungen

Die Auswirkungen beider Variablen können weitreichend sein, weshalb sie bei der Konstruktion des Systems unbedingt beachtet werden müssen. Zu beachten ist, dass Systeme, die unter großer Last sowohl eine hohe Positionier- als auch eine hohe Wiederholgenauigkeit aufweisen, langlebiger und zuverlässiger sind.

Was ist also für den Betreiber bei der Optimierung seines Automatisierungsprozesses vorrangig – Positionier- oder Wiederholgenauigkeit? Es kommt darauf an – entscheidend für die Beantwortung dieser Frage ist die Auswahl der Takterzeuger und der gewünschte Automatisierungsprozess des Anwenders.

Die Camco-Experten von DESTACO beantworten gern Fragen zu Ihrer speziellen Anwendung. E-Mail: camco@destaco.com oder Telefon 888-337-8226). Wenn Sie eine bestimmte Produkt-/Modellnummer im Sinn haben, können Sie auch hier klicken, um ein Angebot anzufordern.

CAMCO SCHRITTSCHALTGETRIEBE

Back to Top