Rundschaltgetriebe bestehen aus Präzisionsteilen, die für eine gleichmäßige und präzise Bewegung in verschiedenen Anwendungen sorgen. Nach Ablauf der Lebensdauer kann die Leistung des Präzisions-Rundschaltgetriebes nachlassen und es kann zu Systemausfällen durch Verschleiß kommen. In diesem Blogbeitrag erläutern wir wichtige Indikatoren, die Ihnen helfen, den richtigen Zeitpunkt für den Austausch kritischer Teile Ihres Rundschaltgetriebes zu ermitteln, um die optimale Funktionalität zu gewährleisten und teure Ausfallzeiten zu vermeiden.

- Unregelmäßige oder ruckhafte Bewegung: Wenn Sie ruckartige oder ungleichmäßige Bewegungen oder einen Verlust der Positionsgenauigkeit bemerken, kann dies auf Verschleiß/Beschädigung der kritischen Innenteile hinweisen. Mit der Zeit verschleißen die Wälzkontaktflächen der Kurvenrollen, was die Laufruhe und Genauigkeit der Schaltbewegung beeinträchtigt. Eines der wichtigsten Anzeichen dafür, dass Kurvenrollen ausgetauscht werden müssen, ist eine unregelmäßige oder inkonsistente Bewegung im Rundschaltgetriebe
- Laute Geräusche oder Vibrationen: Ungewöhnliche Geräusche oder übermäßige Vibrationen während des Betriebs Ihres Schrittgetriebes können ein deutliches Anzeichen für Schäden an internen Teilen sein. Abgenutzte oder falsch ausgerichtete Nockenstößel können erhöhte Reibung mit den zugehörigen Komponenten verursachen, was zu Geräuschen und Vibrationen führt. Diese Probleme können die Gesamtleistung des Indexers beeinträchtigen und möglicherweise zu irreparablen Schäden führen, wenn sie nicht behoben werden. Beschädigte Nockenwellen, Ausgangs- und Eingangslager können ebenfalls Ursache für Geräusche und Vibrationen sein. Eine sorgfältige Beurteilung durch einen erfahrenen Techniker ist erforderlich.
- Verlust der Vorspannung: Eine solche Verschleißerscheinung in den Stationen ist eines der wichtigsten Anzeichen für einen Ausfall des Schrittgetriebes.
- Erhöhte Betriebstemperatur: Wenn Sie feststellen, dass die Betriebstemperatur Ihres Indexers dauerhaft höher als normal ist, kann dies auf starken Verschleiß interner kritischer Teile hinweisen. Abgenutzte oder beschädigte Nockenstößel können erhöhte Reibung erzeugen und zu Schäden an den Nockenwellen führen, was wiederum zu höheren Betriebstemperaturen führt. Die Überwachung der Temperatur und der Vergleich mit empfohlenen Richtwerten können helfen, festzustellen, ob kritische Teile normal funktionieren.
- Schmierbedarf: Präzisionsteile benötigen sauberes Schmiermittel der empfohlenen Qualität, um reibungslos zu funktionieren und Reibung zu reduzieren. Wenn der Schmierstoff schneller als empfohlen verschmutzt, kann dies auf übermäßigen Verschleiß hinweisen. In diesem Fall müssen die Schrittgetriebe von einem erfahrenen Techniker überprüft werden. Ist eine Reparatur nicht möglich, muss das Gerät generalüberholt werden.
Regelmäßige Inspektion, Wartung und Überprüfung sind entscheidend für die optimale Leistung und Langlebigkeit Ihres Schrittgetriebes. Durch Überwachung von Bewegungsunregelmäßigkeiten, übermäßigem Lärm oder Vibrationen, sichtbaren Verschleißerscheinungen, erhöhter Betriebstemperatur und Schmierbedarf können Sie feststellen, wann eine Überholung des Indexers notwendig ist. Rechtzeitige Wartung reduziert das Risiko unerwarteter Ausfälle, minimiert Ausfallzeiten und trägt zur Aufrechterhaltung der Effizienz und Zuverlässigkeit Ihres Indexers bei. Denken Sie daran: Hochwertige Schrittschaltgetriebe von DESTACO Camco und die Einhaltung eines proaktiven Wartungsplans sorgen für eine lange Lebensdauer Ihres Indexers und verbessern Ihren industriellen Prozess. Grundsätzlich gilt, dass Drehpositionierer oder Drehtische die passende Größe für die Anwendung besitzen und mit den richtigen Parametern (im Datenblatt angegeben) verwendet werden müssen, um die Nennlebensdauer zu erreichen.