Handspanner von Marken wie DESTACO können in verschiedenen Prüfszenarien äußerst nützlich sein. Im Folgenden finden Sie einige Möglichkeiten, wie Sie manuelle Spanner in einer Prüfumgebung einsetzen können.
![]()
Einrichten von Spannvorrichtungen für Prüfmuster
Beim Testen müssen Sie häufig Proben sicher fixieren. Handspanner können verwendet werden, um diese Prüflinge innerhalb eines Prüfgeräts zu fixieren, ohne dass sie durch übermäßige Kraft be schädigt werden. Mit der einstellbaren Klemmkraft lassen sich auch Materialien sichern, die empfindlich auf Druck oder Verformung reagieren können.
Wiederholbare Testbedingungen
Bei Tests, bei denen dieselben Bedingungen mehrfach wiederholt werden müssen, kann mit Handspannern sichergestellt werden, dass die Probe bei jeder Testwiederholung identisch platziert wird. Dies ist von entscheidender Bedeutung, wenn Sie Variablen messen, die durch die Positionierung oder Verankerung der Probe beeinflusst werden könnten.
Belastungstests
Handspanner eignen sich hervorragend, um eine kontrollierte Kraft auf ein Bauteil auszuüben, um dessen Festigkeit oder Reaktion auf Druck, Zug oder Torsion zu prüfen. Durch die Verwendung manueller Spanner kann ein Prüfer die aufgebrachte Kraft annähernd bestimmen und für eine gewünschte Dauer aufrechterhalten.
Prüfung von Elektronik
Bei der Prüfung von Leiterplatten oder elektronischen Bauteilen können Handspanner die Teile an Ort und Stelle halten, ohne unerwünschte elektrische Ströme zu übertragen, die die Prüfung beeinflussen oder die Bauteile beschädigen können - ein potenzielles Risiko bei einigen automatischen Spannsystemen.
Thermische und Umweltprüfungen
In Klimakammern, in denen sich die Temperatur und Feuchtigkeit ändern, stellen Handspanner sicher, dass die Prüfmuster während der gesamten Prüfdauer fest und richtig ausgerichtet bleiben. Sie sind nicht anfällig für Ausdehnungen und Kontraktionen, wie es bei einigen Automatikspannern der Fall ist, wodurch sich die Spannkraft verändern kann.
Vibrationsprüfung
Um Transport- oder Betriebsbedingungen zu simulieren, müssen die Produkte während der Vibrationsprüfung fest eingespannt werden. Handspanner können verwendet werden, um ein Produkt auf einem Vibrationstisch zu befestigen und sicherzustellen, dass es sich nicht löst, während sie auch eine schnelle Neupositionierung zwischen den Tests ermöglichen.
Allgemeine Laborarbeit
In einer Laborumgebung, in der vielfältige und oft heikle Aufgaben ausgeführt werden, werden Handspanner häufig verwendet, um verschiedene Geräte oder Prüfkörper während Analysen oder Experimenten zu fixieren.
Qualitätskontrolle
Bei Inspektions- und Qualitätskontrollverfahren können Handspanner die Komponenten sicher halten, um präzise Messungen und Beobachtungen zu ermöglichen, ohne dass das Risiko menschlicher Fehler besteht, die zu einer Bewegung der Teile führen.
Langzeittests
Bauteile, die Langzeittests unterzogen werden, müssen über einen längeren Zeitraum in einer festen Position bleiben. Handspanner bieten die nötige Ausdauer, ohne das Risiko eines Stromausfalls, der pneumatische oder hydraulische Spannsysteme beeinträchtigen könnte.
Bei der Verwendung von Handspannern in Prüfumgebungen sind einige bewährte Verfahren zu beachten:
In jedem Testszenario kommt es darauf an, Stabilität und Kontrolle zu gewährleisten, wozu manuelle Spanner perfekt geeignet sind. Sie bieten Präzision und fühlbare Rückmeldung, die oft entscheidend für die genaue und reproduzierbare Prüfung von Materialien, Komponenten oder ganzen Baugruppen sein können.