Destaco Logo

Die Kraft der Präzision: DESTACOs Toggle Lockl Plus™ für Handspanner

Beim industriellen Spannen sind Präzision und Sicherheit extrem wichtig. Hier hebt sich die Toggle Lock Plus-Funktion™ von DESTACO von der Konkurrenz ab. Dieser innovative Verriegelungsmechanismus bietet erhöhte Zuverlässigkeit und zusätzliche Sicherheit, wodurch unsere Handspanner in anspruchsvollen Umgebungen ideal einsetzbar sind. Ganz gleich, ob Sie in der Automobilfertigung, in der Luft- und Raumfahrt, an Montagelinien oder in allgemeinen industriellen Anwendungen arbeiten, Toggle Lock Plus stellt sicher, dass Ihre Abläufe effizient, konsistent und sicher bleiben.

Was ist Toggle Lock Plus?

Toggle Lock Plus ist eine automatische Zusatzverriegelung der manuellen Schnellspanner von DESTACO. Sie stellt sicher, dass ein Spanner sicher verriegelt bleibt und ein versehentliches Lösen oder Verrutschen während des Betriebs verhindert wird. Das Schöne an Toggle Lock Plus liegt in seiner Einfachheit: Sie stellen die Spanner ein, und der Mechanismus rastet automatisch ein, was dem Bediener Sicherheit und Vertrauen gibt.


Wie funktioniert Toggle Lock Plus?

Beim Spannvorgang tritt Toggle Lock Plus automatisch in Aktion. So schafft es einen Mehrwert für Ihren Arbeitsablauf:

  1. Spanner einrasten: Nach dem Positionieren des Handspanners schließt der Bediener ihn in der verriegelten Position.
  2. Automatische Verriegelung: Der Toggle Lock Plus-Mechanismus wird automatisch aktiviert, sichert den Handgriff und stellt sicher, dass die Spanner in der überzentrierten, verriegelten Position bleibt.
  3. Doppelte Sicherheit: Zusätzlich zur normalen Verriegelung des Spanners fungiert Toggle Lock Plus als zusätzliche Verriegelung, um ein versehentliches Lösen aufgrund von Vibrationen, Bedienungsfehlern oder Werkzeugstößen zu verhindern.
  4. Einfaches Lösen: Wenn es an der Zeit ist, den Spanner zu entfernen, löst ein einfacher Handgriff des Bedieners den Verriegelungsmechanismus für eine reibungslose Einhandbedienung.

Warum sollten Sie sich für Toggle Lock Plus entscheiden?

Die Toggle Lock Plus-Funktion von DESTACO bietet Herstellern, Montagebetrieben und Systemdesignern mehrere Vorteile.

________________________________________

1. Mehr Sicherheit für den Bediener

Vibrationen, versehentliche Rempler oder anstoßende Maschinen können dazu führen, dass sich Spanner unbeabsichtigt lösen, was ein ernstes Risiko am Arbeitsplatz darstellt. Toggle Lock Plus beseitigt diese Gefahr durch eine zusätzliches Verriegelung, die sicherstellt, dass der Spanner über den Totpunkt hinaus verriegelt bleibt, bis er absichtlich gelöst wird.

________________________________________

2. Mehr Zuverlässigkeit

Beständigkeit ist der Schlüssel in Fertigungs- und Montageprozessen. Ob es darum geht, Werkstücke ausgerichtet zu halten, Teile während des Schweißens zu fixieren oder Baugruppen zu stabilisieren – die Toggle Lock Plus-Funktion bietet die zusätzliche Sicherheit, die für unternehmenskritische Anwendungen erforderlich ist.

________________________________________

3. Produktivitätssteigerungen

Kniehebel-Handspanner, die mit Toggle Lock Plus ausgestattet sind, sparen den Mitarbeitern Zeit und Mühe, da sie unerwartete Nacharbeiten aufgrund eines möglichen Verrutschens der Spanner verhindern. Die automatische Verriegelung rationalisiert die Prozesse und macht eine doppelte Überprüfung der Spannern durch den Bediener überflüssig.

________________________________________

4. Universelle Vielseitigkeit

Das Toggle Lock Plus-System lässt sich problemlos bei einer Vielzahl von Branchen einsetzen, darunter:

• Automobilindustrie: Stellt sicher, dass Komponenten während empfindlicher Schweiß- und Montagevorgänge an ihrem Platz bleiben.

• Luft- und Raumfahrt: Bietet die erforderliche hochpräzise Arretierung für Anwendungen mit engen Toleranzen.

• Industrielle Fertigung: Unterstützt sich wiederholende Montage- und Bearbeitungsaufgaben mit zuverlässiger Sicherheit.

• Konsumgüter: Verbessert die Effizienz und Sicherheit bei der Herstellung von Waren in verschiedenen Märkten.

________________________________________

5. Geringer Wartungsaufwand

Durch den Einsatz von Toggle Lock Plus bei Ihren Handspannern profitieren Sie von einer wartungsarmen Lösung, die auf Langlebigkeit ausgelegt ist. Dank der langjährigen Erfahrung von DESTACO mit langlebigen, hochwertigen Konstruktionen arbeiten Ihre Spannvorrichtungen auch unter anspruchsvollsten Bedingungen zuverlässig.

________________________________________

Ein genauerer Blick: Beliebte Handspanner mit Toggle Lock Plus

Viele der bewährten und sich ständig verbreitenden Handspanner von DESTACO sind mit der Toggle Lock Plus-Funktion ausgestattet, darunter:

• Vertikale Kniehebelspanner: Ideal zum Sichern von Werkstücken auf Vorrichtungen und Halterungen.

• Horizontale Kniehebelspanner: Konzipiert für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot.

• Verschlussspanner: Vielseitige Spanner, die das Schließen von Türen, Deckeln, Formen und mehr mit einer zusätzlichen Verriegelung ermöglichen.

• Schubstangenspanner: Perfekt für Anwendungen, die lineares Spanner durch Drücken oder Ziehen erfordern.

Viele Spannermodelle sind sowohl in Stahl- als auch in Edelstahlausführung erhältlich. Sie eignen sich daher für eine Vielzahl von Anwendungen. Edelstahlversionen nutzt man etwa in der Medizin-, Pharma-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie in allen anderen Bereichen, in denen Reinraumkonformität erforderlich ist.

________________________________________

Wechseln Sie zu sichereren, intelligenteren Spannern

DESTACO hat es sich zur Aufgabe gemacht, industrielle Lösungen anzubieten, die Leistung, Sicherheit und Innovation kombinieren. Mit der Einführung von Toggle Lock Plus machen wir es Herstellern einfacher denn je, höchste Stabilität und Sicherheit zu erreichen.

Ganz gleich, ob Sie neue Systeme entwickeln oder bestehende modernisieren – Handspanner mit Toggle Lock Plus von DESTACO gewährleisten, dass Ihre Spannprozesse effizient, sicher und zuverlässig sind.

________________________________________

Möchten Sie mehr erfahren?

Wenden Sie sich noch heute an DESTACO, um zu erfahren, wie unsere Toggle Lock Plus-Funktion Ihre manuellen Spannprozesse verbessern kann. Besuchen Sie unsere Website, um unseren Produkte zu sehen, und arbeiten Sie mit unseren Experten zusammen, um die perfekte Lösung für Ihre Anforderungen zu finden.

________________________________________

Noch nie war Spannen so sicher – und so einfach. Mit Toggle Lock Plus setzt DESTACO den Industriestandard für leistungsstarke Technik. Geben Sie sich nicht mit weniger als dem Besten zufrieden, wenn es um Ihre manuellen Spannanforderungen geht!