Die Entscheidung zwischen pneumatischen und manuellen DESTACO Spannern hängt von verschiedenen Faktoren ab, unter anderem von den betrieblichen Anforderungen, dem Arbeitsvolumen, der erforderlichen Präzision und den verfügbaren Ressourcen. Im Folgenden finden Sie einen Leitfaden, der Ihnen hilft, den richtigen Zeitpunkt für den Einsatz der beiden Typen zu bestimmen.

Wann sollte man DESTACO Pneumatikspanner verwenden?
- Hohes Produktionsvolumen: In Betrieben, in denen es auf Schnelligkeit ankommt und ein hohes Volumen an sich wiederholenden Aufgaben anfällt, sorgen pneumatische Spanner für schnelles und gleichmäßiges Spannen, was den Durchsatz deutlich erhöht.
- Konstante Spannkraft: Pneumatische Spanner liefern eine konstante Spannkraft, die für Anwendungen, die Gleichmäßigkeit und Präzision erfordern, unerlässlich ist. Diese Gleichmäßigkeit trägt zur Aufrechterhaltung der Qualität und zur Reduzierung von Fehlern in der Massenproduktion bei.
- Ermüdung des Bedieners: Für Aufgaben, die zu Ermüdung des Bedieners durch wiederholtes manuelles Spannen führen können, bieten pneumatische Spanner eine Lösung, die die körperliche Belastung minimiert.
- Automatisierte Systeme: Pneumatische Spanner sind ideal für integrierte Systeme, bei denen das Spannen als Teil eines automatisierten Prozesses gesteuert wird, was einen synchronisierten Betrieb mit anderen automatisierten Funktionen oder Robotersystemen ermöglicht.
- Bereiche mit wenig Platz: In Anwendungen, in denen manuelles Spannen aufgrund von Platzmangel oder der Maschinenkonfiguration schwierig wird, können pneumatische Spanner ferngesteuert aktiviert werden und bieten so Flexibilität bei Einrichtung und Betrieb.
Wann sollten Sie DESTACO Handspanner einsetzen?
- Geringe Produktionsmengen oder wechselnde Aufgaben: In Werkstätten oder Produktionsumgebungen mit geringerem Volumen oder bei häufig wechselnden Aufgaben bieten manuelle Spanner Flexibilität, ohne dass die mit pneumatischen Systemen verbundenen Einstellungs- und Wartungsarbeiten erforderlich sind.
- Einfachheit und Kosten: Manuelle Spanner sind einfacher in Konstruktion und Betrieb, da sie keine Stromquelle oder zusätzliche Infrastruktur wie Luftversorgung oder Schläuche benötigen. Das macht sie kostengünstiger, insbesondere für kleine Betriebe oder bei begrenztem Budget.
- Beweglichkeit und einfaches Einrichten: Manuelle Spanner können leicht bewegt und an verschiedenen Orten eingesetzt werden, ohne dass man sich Gedanken über die Verfügbarkeit von Druckluft machen muss. Dank dieser Mobilität eignen sie sich für Arbeiten außerhalb des Betriebsgeländes, temporäre Einsätze oder mobile Stationen.
- Präzise Kontrolle: Während pneumatische Spanner eine konstante Kraft liefern, können Bediener bei manuellen Spannern den Spannvorgang erfühlen und je nach Aufgabe unterschiedliche Kräfte aufbringen. Dies bietet ein Maß an fühlbarer Rückmeldung, das pneumatische Spanner nicht haben.
- Einfachere Wartung: Da keine Druckluftleitungen, Regler oder Magnetventile erforderlich sind, sind manuelle Spanner in der Regel einfacher und kostengünstiger zu warten und eignen sich daher für Umgebungen, in denen eine Minimierung der Wartungsausfallzeiten wichtig ist.
Die Wahl des richtigen Spanners
- Bewerten Sie die betrieblichen Erfordernisse: Berücksichtigen Sie das Arbeitsvolumen, den Bedarf an Geschwindigkeit und Konsistenz gegenüber Flexibilität und Kontrolle.
- Bewerten Sie die Voraussetzungen: Stellen Sie fest, ob Ihre Arbeitsumgebung pneumatische Spanner erlaubt (z. B. die Verfügbarkeit von Druckluft) oder ob ein einfacher manueller Spanner die praktischere Lösung darstellt.
- Berücksichtigen Sie die Ergonomie: Bei Aufgaben, die sich wiederholen und körperlich anstrengend sind, können pneumatische Spanner die Belastung der Bediener verringern und so die Sicherheit und den Komfort verbessern.
Letztendlich sollte die Wahl zwischen pneumatischen und manuellen DESTACO Spannern von den spezifischen Anforderungen der Anwendung geleitet werden, einschließlich Überlegungen zur Effizienz, zu den Kosten und zum physischen Aufbau des Betriebs.