Destaco Logo

Vertikale oder horizontale Spanner?

DESTACO bietet sowohl vertikale als auch horizontale Kniehebelspanner an, die sich jeweils für bestimmte Anwendungen und Platzverhältnisse eignen. Wenn Sie den Unterschied zwischen diesen beiden Arten von Spannern kennen, können Sie den richtigen Spanner für Ihre Bedürfnisse auswählen. Hier eine Übersicht über die wichtigsten Unterschiede:

Kniehebelspanner mit vertikalem Griff

  • Position des Griffs: Bei einem vertikalen Kniehebelspanner bleibt der Griff bei Betätigung aufrecht stehen. Diese Konstruktion ist vorteilhaft, wenn der horizontale Platz begrenzt ist, aber vertikaler Platz zur Verfügung steht.
  • Richtung des Spannens: Die Kraft wird im Allgemeinen nach unten ausgeübt, was praktisch ist, wenn das Werkstück gegen eine Oberfläche oder eine Vorrichtungsbasis gedrückt werden muss.
  • Sichtbarkeit und Zugänglichkeit: Wenn sich der Griff in einer vertikalen Position befindet, ist es möglicherweise einfacher, auf das Werkstück zuzugreifen, ohne dass der Griff im Weg ist, insbesondere bei beengten Platzverhältnissen.

Allgemeine Anwendungen

  • Ideal für Montagearbeiten, bei denen die Werkstücke häufig und schnell zugänglich sein müssen.
  • Geeignet für Anwendungen, bei denen der Spanner und sein Griff nicht in der horizontalen Ebene liegen dürfen.

Vertical_and_Horizontal_Hold_Down_Clamp_Group

Kniehebelspanner mit horizontalem Griff

  • Position des Griffs: Bei diesen Spannern liegt der Griff waagerecht, wenn der Spanner eingerastet ist. Diese Konstruktion ist besonders nützlich in Umgebungen, in denen der Platz in der Höhe begrenzt ist oder der Abstand zur Decke ein Problem darstellt.
  • Spannrichtung: Ähnlich wie bei vertikalen Spannern wird die Spannkraft nach unten gerichtet, aber die Ausrichtung des Griffs kann die Art der Kraftausübung beeinflussen.
  • Kompakte Bauweise: In der Regel sind horizontale Schnellspanner kompakter und passen in engere Räume, ohne den Zugang oder die Bewegung um den Spanner herum zu behindern.

Häufige Anwendungen

  • Wird dort eingesetzt, wo der Platz in der Höhe begrenzt ist, z. B. unter Schränken oder in eng gebauten Maschinen.
  • Bevorzugt in Anwendungen, bei denen eine vertikale Griffbewegung Bedienelemente oder andere Geräte beeinträchtigen würde.

Die Wahl zwischen vertikalen und horizontalen Schnellspannern

Die Wahl zwischen vertikalen und horizontalen Kniehebelspannern hängt imeist von folgenden Faktoren ab:

  • Platzbeschränkungen: Die Wahl hängt davon ab, ob der Platz in Ihrem Arbeitsbereich eher horizontal oder vertikal begrenzt ist.
  • Ergonomie und Bedienung: Berücksichtigen Sie, wie die Bediener mit dem Spanner umgehen werden. Wenn eine vertikale Bewegung in Ihrer Einrichtung ergonomischer ist, sollten Sie sich für eine Spanner mit vertikalem Griff entscheiden. Ist die horizontale Bewegung ergonomischer, nehmen Sie einen Horizontalspanner.
  • Anwendung: Denken Sie an den Prozess und die Handhabung des Produkts oder Materials. Das Design des einen oder anderen Typs kann besser auf bestimmte betriebliche Anforderungen oder Präferenzen abgestimmt sein.

Beide Spannerarten bieten eine ähnliche Haltbarkeit und Funktionalität, wobei die Unterschiede hauptsächlich in der Ergonomie und der räumlichen Ausrichtung der Griffe liegen. Den richtigen DESTACO Spannertyp finden Sie, indem Sie Ihre Anwendungsanforderungen und die Gestaltung Ihres Arbeitsbereichs beachten.