destacofullWidthHeight

Ce qu’il faut savoir des pinces de serrage à action rapide et manuelles

PRODUITS DE SERRAGE POUR VOS &PROCESSUS INDUSTRIELS ET DE FABRICATION

DESTACO est le leader des produits de serrage depuis l’invention de la pince de serrage en 1936. Depuis lors, nous avons conservé une grande sélection de composants manuels, pneumatiques et hydrauliques sur le marché. Quels que soient la taille ou le champ de votre application, DESTACO offre la solution parfaite à vos besoins spécifiques. Ce guide vous fournit les informations détaillées vous permettant de déterminer si les pinces de serrage manuel à action rapide sont appropriées pour votre application, ainsi que leurs caractéristiques et leurs avantages. Contactez notre expert en matière de serrage pour en savoir plus !

hydraulicclampingtechnology

Connaître vos exigences en matière de serrage et vos & applications

Les pièces à usiner doivent être maintenues dans une position spécifique en utilisant une force spécifique dans la plus courte période possible. Une fois la pièce maintenue, le processus de traitement est réalisé comme à l’accoutumée. Cela signifie que les tâches suivantes doivent être réalisées à l’aide des produits de serrage :

  • Serrage rapide
  • Maintien sécurisé
  • Des forces de serrage élevées pour de nombreuses exigences d’espace
  • Serrage sans distorsion des pièces
  • Bonne accessibilité de la pièce

Les pièces sont serrées dans presque toutes les applications d’un environnement de fabrication. Dans l’industrie métallurgique, le serrage fiable est une exigence fondamentale pour l’alésage, le soudage, le pliage, le broyage, les tests, l’assemblage, etc. Voici d’autres applications utilisant les produits de serrage DESTACO :

  • Industrie automobile
  • Industrie électrique
  • Industrie du bois
  • Industrie plastique
  • Industrie textile
  • Industrie chimique
  • Industrie alimentaire
toggleactionprinciple

Comment le mécanisme de bascule fonctionne-t-il ?

Les pinces du mécanisme de bascule fonctionnent grâce à un système de liaisons et de pivots. Les leviers à longueur fixe, connectés par des broches de pivot, fournissent l’action et la force de serrage. Le mécanisme de bascule repose sur un point de verrouillage excentré, qui constitue une un arrêt et liaison fixes. Une fois en position excentrée, la pince ne peut pas se déplacer ou se déverrouiller, sauf si la liaison s’est déplacée. Tous les types sauterelles de serrage reposent sur ce même mécanisme, qui peut toutefois être orienté différemment.

Comment les facteurs de force du mécanisme de bascule fonctionnent-ils ?

La force maximale exercée ou de serrage déployée par chaque bride du mécanisme de bascule est atteinte lorsque les trois points de pivotement du mécanisme sont positionnés en ligne droite. Bien que ce soit théoriquement vrai, cela ne tient pas compte de la vibration et des conditions de charge intermittentes que l’on retrouve dans les applications industrielles. De telles conditions déverrouilleraient alors une bride de serrage mal conçue. Le nombre approprié de mouvements centrés permettant de générer une force de préhension maximale tout en assurant un verrouillage positif est une dimension minutieusement calculée et contrôlée, élaborée durant des années d’expérience et d’expérimentation.

Chaque bride de serrage est évaluée avec sa « capacité de préhension ». Il s’agit de la force ou de la charge maximale que la bride de serrage peut supporter en position fermée et verrouillée sans déformation permanente. Les forces exercées qui s’appliquent lorsque la bride se referme sont inférieures à la capacité de préhension et dépendent de plusieurs variables telles que, la position de la main de l’opérateur sur la poignée, l’intensité de la force appliquée et la position de la broche sur la barre.

Comparaison des brides du mécanisme de bascule aux brides à actionnement par came

Le mécanisme d’actionnement par came emploie une force de friction pour déclencher un état de verrouillage entre la surface de la came positionnée sur la barre et le galet placé sur la poignée. Les brides du mécanisme de bascule présentent de nombreux avantages par rapport aux brides à actionnement par came, principalement parce que les brides à actionnement par came offrent une marge de mouvement pendant le serrage. Les brides du mécanisme de bascule offrent donc un point de serrage plus constant, peuvent être fabriquées à base de matériaux peu coûteux et sont disponibles en acier inoxydable pour les applications corrosives ou extérieures. Toutefois, si le matériau devant être serré a une épaisseur variable, une bride à actionnement par came est plus appropriée pour cette application.

manualclampingtechnology

Qu’en est-il de la « force exercée ou de serrage » et de la « capacité de préhension » ?

Dans le cas des produits de serrage, une distinction claire doit être faite entre les forces exercées et les capacités de maintien. Voici les principales caractéristiques.

Force exercée ou de serrage

La « force exercée » par nos brides de serrage à air est bien définie. Les brides à commande manuelle présentent une série de variables permettant de déterminer la force réelle exercée.

Ces variables sont :

  • la force exercée sur la poignée par l’opérateur ;
  • le point de la poignée sur lequel la force est exercée ;
  • l’avantage mécanique de la tringlerie ; et
  • le point sur la barre de maintien du travail où la force sera mesurée. En règle générale, l’avantage mécanique disponible sur toute la ligne varie de 2:1 à 10:1

Capacité de préhension

La « capacité de préhension » des brides de serrage DESTACO est déterminée par des tests réels. Elle est définie comme la force maximale pouvant être appliquée sur la barre de maintien de la pièce, en position fermée et sans créer de déformations permanentes sur les composants de serrage. Cette force maximale est mesurée au point le plus proche de la base et diminue au fur et à mesure que la broche s’approche de l’extrémité de la barre. Il s’agit des valeurs maximales pour la capacité de préhension. Celles-ci ne doivent pas être dépassées. Ces valeurs comprennent un facteur de sécurité.

Contactez nous dès aujourd’hui pour partager vos objectifs d’application avec notre équipe d’experts, parcourez nos produits de serrage manuel, ou apprenez à calculer la force d’exercice/de serrage et/ou la capacité de maintien !

Back to Top