Auburn Hills, Mich. (24 octobre 2017) – DESTACO, fournisseur de l'industrie leader dans le monde, dans le domaine des solutions de mouvement, de positionnement et de contrôle de précision en automatisation industrielle, se positionne en tête de l'innovation en matière de ventouses, en lançant ses nouvelles ventouses, série Profonde, qui sont conçues pour maximiser les performances de préhension sur surfaces aux contours complexes et huileuses.
Les nouvelles ventouses, série Profonde, de DESTACO, présentent un corps en forme de cloche entièrement nouveau et sont disponibles en trois tailles, 65, 90 et 110 mm. Des soufflets moulés uniques empêchent les bords des ventouses de s'enrouler sur les surfaces convexes, tandis que le design mince et pliable et la semelle intérieure spéciale permettent aux ventouses d'adhérer efficacement aux surfaces plates, convexes, concaves, bombées et huileuses, pour des performances maximales en préhension.
« L'ajout de la série Profonde à notre ligne de ventouses augmente instantanément le nombre d'applications et d'utilisations de nos ventouses. Ces nouvelles ventouses définissent un standard tout à fait nouveau en ce qui concerne la fiabilité opérationnelle, la longévité et la productivité, pour répondre aux besoins de manutention de pièces pick and place de nos Clients » indique Matt Girand, Vice Président, Études, Développement et Ingénierie de DESTACO au niveau mondial. « Nous cherchons en permanence à trouver des voies nouvelles pour aider les fabricants à améliorer leurs processus de production, et l'ajout des ventouses Profondes vient illustrer cet engagement. »
Un autre atout clef, qui distingue les nouvelles ventouses Profondes DESTACO de toutes les autres, est leur matériau de construction, le polyuréthane. Le polyuréthane apporte une résistance à l'usure plus grande que le caoutchouc, en prolongeant la durée de vie en service et en réduisant la maintenance. Par ailleurs, le polyuréthane ne laisse pas de traces sur les objets manutentionnés et il possède une fantastique mémoire élastique (mémoire de forme), même au bout de centaines de milliers de cycles. Pour parfaire ces caractéristiques de robustesse, les nouvelles ventouses Profondes de DESTACO comportent un duromètre de 60 (PU60, couleur rouge translucide). Le duromètre 60 facilite le prélèvement de panneaux aux contours très complexes, tout en étant capable de résister aux importantes forces de cisaillement qui sont créées par l'augmentation des taux d'accélération et de décélération.
Les options de montage comprennent le traditionnel NPT impérial 3/8", le G métrique 3/8" et la rainure en T carrée 1,25", de même qu'un nouveau modèle G métrique 3/8" faible poids. Tous les supports sont interchangeables avec les supports standard existants. L'installation consiste à dévisser l'ancien support et à le remplacer par un nouveau, opération qui demande 10 secondes tout au plus.
Les nouvelles ventouses, série Profonde, de DESTACO, seront présentées sur le stand N° 313, lors de l'Assembly Show de Rosemont, IL, qui se tiendra du 24 au 26 octobre.
Pour de plus amples informations concernant les ventouses, série Profonde, de DESTACO, merci de vous rendre sur le site destaco.com.
À propos de DESTACO
DESTACO, Société implantée à Douvres, est le leader mondial en matière de conception et de fabrication de solutions d'automatisation, de maintien des pièces et de télémanipulation à hautes performances. Les Clients de la Société DESTACO sont issus d'un grand nombre de marchés utilisateurs, parmi lesquels l'automobile, les sciences de la vie, les biens de grande consommation, les secteurs aérospatial, industriel et nucléaire.
Riche d'une expérience de plus d'un siècle, DESTACO propose un portefeuille complet de produits conçus pour permettre la réalisation de solutions de mouvement, de placement et de contrôle précises qui se traduisent par une augmentation de la productivité et des pannes réduites au minimum pour les fabricants du monde entier. La famille de produits de DESTACO est composée de marques leaders dans l'industrie, telles que les pinces manuelles, les pinces électriques et les effecteurs terminaux DESTACO, les indexeurs CAMCO™ et Ferguson™, les pinces Robohand™, les manipulateurs et les systèmes de transfert CRL™.
DESTACO est basé à Auburn Hills, Michigan, États-Unis. La Société DESTACO emploie plus de 800 personnes réparties sur 13 sites, dans 9 pays en Amérique, en Europe et en Asie.
DESTACO fait partie de Dover Corporation, fabricant mondial diversifié, dont le chiffre d'affaires annuel se monte à 7 milliards de dollars. La Société DESTACO fournit des équipements et des composants innovants, des systèmes spécifiques et des prestations de soutien, par le biais des quatre principaux segments opérationnels suivants : Énergie, Systèmes d'Ingénierie, Fluides et Équipements en Réfrigération & Alimentaire. Son siège est à Downers Grove, IL, (NYSE : DOV)
Vous trouverez de plus amples informations aux adresses destaco.com et dovercorporation.com.