Précision de l’indexeur Vs. Répétabilité

Une opération d' « indexation » dans un système de fabrication automatisé est définie comme « le démarrage et l'arrêt d'un dispositif à des intervalles précis et à des endroits précis ». Comme vous pouvez le déduire de cette définition, la « précision » joue un rôle important dans une opération d'indexation optimisée. Mais en analysant cette recherche de précision, on s'aperçoit qu'être « précis » peut prendre deux formes : la précision et la répétabilité, qui sont deux choses totalement différentes lorsqu'elles concernent un système d'automatisation.

La précision est mesurée par le fait de positionner l'indexeur dans la position théoriquement parfaite lorsqu'il passe de la station un à deux, de la station deux à trois, etc. Pour la famille des produits d'indexation DESTACO (que l'on trouve également après ce guide), la marge d'erreur maximale de l'appareil entre deux stations consécutives est indiquée comme étant son niveau de précision déclaré. La répétabilité, quant à elle, mesure l'exactitude avec laquelle l'indexeur positionne la station d'outillage à la position un par rapport à la position parfaite théorique après qu'il a terminé toutes les stations d'indexage dans le processus d'automatisation spécifique. Dans ce cas, l'opérateur doit être à l'affût de toutes les petites imprécisions qui peuvent se produire lorsque la came d'indexation fait son chemin dans le processus, que ce soit dans le sens des aiguilles d’une montre ou dans le sens contraire.

mechanical_index_drives

VARIABLES OPÉRATIONNELLES À PRENDRE EN COMPTE

Avant de déterminer le niveau ultime de précision et de répétabilité de l'indexeur/positionneur, il faut tenir compte d'autres variables opérationnelles. Deux de ces éléments sont :

  • capacité de transport de charge du système

  • charges de moment

Ces deux variables peuvent être de grande ampleur, ce qui rend impératif de les noter avant la conception du système, tout en sachant que les systèmes qui peuvent atteindre à la fois une précision et une répétabilité élevées, même avec des charges plus lourdes, constituent un système plus robuste et plus fiable.

Alors, sur quoi l'opérateur doit-il se concentrer ou optimiser le processus d'automatisation, la précision ou la répétabilité ? La configuration du fonctionnement de l'indexeur de l'utilisateur final et le processus d'automatisation souhaité déterminent l’exigence.

Contactez les ingénieurs Camco de DESTACO à l’adresse suivante camco@destaco.com, ou appelez le 888-DESTACO (337-8226) pour toute question sur votre application spécifique. Si vous avez en tête un produit ou un numéro de modèle spécifique, vous pouvez également cliquer ici pour demander un devis.

PRODUITS D’INDEXATION CAMCO

Back to Top