destacofullWidthHeight

Quand sélectionner une ventouse - Qu’est-ce qu’un duromètre ?

Le concept de « duromètre » est également connu sous le nom de « duromètre Shore » en l’honneur d’Albert Ferdinand Shore, qui a mis au point dans les années 1920 un appareil capable de mesurer la dureté des caoutchoucs, polymères et élastomères. L’échelle du duromètre, qui va de 0 à 100, est techniquement une mesure « sans dimension », car il n’existe pas de réelle unité de mesure de dureté. La dureté d’un objet est déterminée en mesurant la profondeur d’une indentation pratiquée par un pénétrateur ou un outil presseur normalisé. Un indice de duromètre plus élevé indique une plus grande résistance à l’indentation, ce qui rend le matériau plus dur, tandis qu’un indice plus faible indique une résistance plus faible et un matériau plus mou.

Dans le monde des ventouses, dont la plupart sont fabriquées en caoutchouc ou en polyuréthane, le duromètre permet à l’utilisateur de connaître la flexibilité de la ventouse, ce qui permet de déterminer le type d’objets avec lesquels elle peut être utilisée dans des applications de prise et de déplacement ou de maintien. Lors du choix d’un duromètre pour l’application, il faut se rappeler que les pièces à contours complexes, aux bords ou aux coins marqués, requièrent un duromètre moindre afin que les ventouses puissent adhérer plus facilement les contours. Les matériaux plus durs conviennent idéalement aux surfaces planes, car les ventouses dures ont une meilleure préhension. Les ventouses à base de caoutchouc et de polyuréthane qui sont aujourd’hui sur le marché utilisent l’échelle Shore A pour indiquer leur duromètre.

durometerhardnessforfourvacuumcups

Voici quelques exemples de duromètres et du type d’objets qu’ils sont capables de traiter avec succès :

  • 30 : cette souplesse relative rend la ventouse idéale pour les panneaux à contours. Par contre, sa durée de vie peut cependant être inférieure à celle des ventouses plus dures des duromètres.

  • 45 : Cette dureté est celle d’un caoutchouc moyennement dur qui offrira une étanchéité efficace et s’adaptera à la plupart des formes, ce qui en fait un bon produit tous usages. Puisqu’elle est plus dure qu’une ventouse de 30 duromètres, on peut s’attendre à ce qu’elle ait une durée de vie plus longue.

  • 60 : C’est typiquement la dureté maximale d’une ventouse, tout ce qui est plus dur aura une souplesse insuffisante pour remplir ses fonctions. Les ventouses aussi rigides sont efficaces sur des surfaces planes extrêmement huileuses. En raison de sa dureté, une ventouse de 60 duromètres durera plus longtemps que les modèles plus souples de 30 ou 45 duromètres.

Bien que la dureté permette aux utilisateurs d’identifier facilement la meilleure ventouse pour leurs applications, certains fabricants de ventouses utilisent également un code de couleurs pour les duretés de leurs produits afin de simplifier leur identification, leur maintenance et leur remplacement.

Contactez nos experts dès aujourd’hui pour faire part de vos objectifs d’application et spécifications techniques !

Back to Top